结果:找到"100G BIDI 数据中心布线",相关内容1000条
- 展望2024数据中心基础设施
- 前阵子,DeLL'OROGROUP发布预测报告,回顾了23年数据中心基础设施报告中的突出趋势,及展望了2024年数据中心基础设施的发展情况,以下是报告内容。2023年预测中强调的突出趋势正如2022年支出大幅增长后所预测的那样,2023年数据中心资本支出增长明显放缓。美国四大云服务提供商(SP)总体上在2023年大幅放缓了资本支出,亚马逊和Meta正在经历消化周期,而微软和谷歌有望增加加速计算部署和数据中心的greenfield(未开发地区)支出。尽管人工智能相关投资在2023年下半年出现好转迹象,但由于宏观经济和监管不利因素导致云需求依然疲软,中国云服务提供商市场依然低迷。企业服务器和存储...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-25 16:01:00
- 人工智能正在引领数据中心物理基础设施的新时代
- 人工智能(AI)目前正在对数据中心行业产生深远影响,这种影响可归因于OpenAI在2022年底推出的ChatGPT,该产品因其对查询提供复杂且类似人类的响应的卓越能力而迅速受到欢迎。因此,作为人工智能技术的一个子集,生成式人工智能成为2023年上半年行业活动、财报和供应商生态系统讨论的焦点。这种兴奋是有道理的,因为生成式人工智能已经引起了数十场讨论。数十亿美元的投资,预计到2027年将继续让数据中心资本支出提高到5000亿美元以上。然而,由于训练和部署支持生成式人工智能应用程序的大型语言模型(LLM)所需的计算能力显着扩展,因此需要对数据中心的架构进行更改。虽然支持此类人工智能应用所需的硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-22 11:19:00
- 2023年数据中心交换机市场展望
- 本文为Dell’OroGroup分析师SamehBoujelbene关于2023年数据中心交换机的预测。首先回顾一下之前的对2022年的预测:如果供应允许,2022年数据中心交换机市场将继续闪耀除了谷歌和亚马逊,其它服务提供商也将加速采用200/400Gbps谷歌可能首次采用800Gbps硅的多样性将变得更加明显人工智能驱动的工作负载将继续塑造数据中心网络基础设施关于第一个预测,2022年确实是数据中心交换机销售创纪录的一年,因为制造商应对供应挑战的能力非常出色。关于第二个和第三个预测,在谷歌和亚马逊持续部署以及微软和Meta加速采用的推动下,200/400Gbps出货量估计在2022年增长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-15 15:23:00
- 为什么数据中心要采用结构化布线?
- 随着数据流呈指数增长,数据中心空间和效率已成为企业看重的重要因素。所有硬件和布线设计都必须是模块化和可扩展的,充分利用空间并考虑冷却和能源消耗问题。使用点对点布线和直接将设备相互连接的日子已经一去不复返了,这会导致布线混乱并增加每次硬件更新的布线成本。在当今的高密度数据中心,精心设计的结构化布线系统可增加正常运行时间、可扩展性和投资回报,同时减少您的技术足迹和运营费用。在本文中,将解释什么是结构化布线系统,并分析在数据中心实施它们可以获得的好处。什么是点对点布线系统?点对点布线系统是通过直接连接或“本垒打”构建的。使用线缆将一个设备(例如交换机、服务器或存储单元)直接连接到另一个设备。随着数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心布线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-02-13 15:20:00
- 100GBIDI如何简化数据中心布线?
- 人工智能AI和机器学习等关键任务工作负载正在增加结构内的计算和流量需求,这推动了数据中心在叶脊和骨干内部以及叶脊/架顶式交换机与服务器之间的连接向更密集、更高速转变。传统数据中心从10G升级至40G或100G,需要与连接SFP光模块的LC双工布线转换成连接QSFP光模块的MPO布线,增添运营成本。如何才能简化布线,降低资本支出?采用BiDi方案的光模块可以做到,100GQSFP28SRBiDi就是这样一款产品。与40GQSFP+SRBiDi光模块非常相似,100GQSFP28SRBiDi允许数据中心运营商在从10GSR或40GbBiDi升级到100G时重复使用其现有的双工LC跳线基础设施。通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G BIDI 数据中心布线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-09 17:38:00
- 硅光:数据中心互连新宠
- 在未来,大数据和人工智能将成为驱动数据中心市场的主要动力。因此,未来数据中心对于基于光的数据互联的需求可望进一步增加,而这也将进一步提升硅光子的市场规模。为什么在数据中心采用硅光子学?数据中心特点适合硅光子大量应用目前数据中心常用的是叶脊结构,连接数众多,节点间距离短,同时流量迅猛增长使得光模块技术更新换代快。因此,数据中心适用大量成本敏感但对性能要求不高的模块(图1)。而这些特点,硅光模块都符合。硅光模块比传统铜线性能更优,光纤连接更适合大规模的板间互联。另一方面,硅材料相对于III-V族材料成本更为低廉,在数据中心的应用中优势凸显。图1:数据中心结构特点适合硅光子大量应用解决I/O瓶颈面...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-04-22 16:15:00
- 数据中心高密度布线必须拥有的八大产品
- 随着光通信行业高速率发展的需求,如何设计更高密度、高兼容性的光纤机箱来更加合理的布局数据中心布线也是日益重要的问题。下面介绍几款高密度数据中心布线必须拥有的十大连接类产品。一、高密度机箱达到业界现行LC连接的最高配线密度这款机箱设计最高能够满足576芯连接,能够有效提升布线密度,最大化节省机柜空间。单个模块盒有24通道,1U可放6个模块盒,最高可配144芯LC接口或72芯SC接口;2U可容纳12个模块盒,可配288芯LC接口或144芯SC接口;4U则最高可配576芯LC接口或288芯SC接口。多种配线方式,提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。轻量化的环保铝材采用环保高强度的轻量化材质及优良...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-11 14:29:00
- 400G平行光器件助力数据中心光互连
- 随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据中心的400G光模块。易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。数据中心内部光互连有服务器-ToR、ToR-Leaf、Leaf-Spine和Spine-DC,根据传输距离不同,400G目前有多种平行光互连产品,包括400GSR16/SR4/SR8/AOC/DR4和PSM8。由于400GSR16使用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-10 11:39:00
- 未来数据中心与光模块发展假设
- 国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。数据中心未来发展的四个假设高性能计算自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问。人工智能(AI)和机器学习(ML)的增长和扩展,表明存在基于这些关键技术发展的应用程序。随着这些应用程序的不断发展,暗示对HPC的可访问性将成为尖端企业和组织保持优势的关键战略。尽管原型和试验都是在公有云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-07 10:35:00
- 一分钟讲解光模块原理与结构
- 有首歌这样唱:如果你愿意一层一层一层地剥开我的心你会发现你会讶异...然而,最后流着泪发现洋葱是没有心的。那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。光模块简介光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。发射部分原理输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-16 14:14:00
返回